This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24311:如何正确设计 IOCP 阈值的 BQ24311?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821664/bq24311-how-to-design-the-bq24311-of-iocp-threshold-properly

器件型号:BQ24311

您好、Webmaster、

我的客户设计了 BQ24311并进入生产阶段。

其 OCP 阈值设计为201mA、并选择 RiLIM=124K 欧姆电阻器。

其测试方法输入180mA 充电电流、并确定部分 BQ24311激活 OCP 功能。

如果它们替换一个新的芯片组、它们的 OCP 阈值可能会更改为@ 200mA。

它们具有10%的芯片组无法满足其设计要求。

他们是否可以优化设计? 如何缩短设计容差?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webmaster、

    您是否对此案例有进一步的反馈 baclk?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定我是否理解您的问题。 您使用的电阻器的容差是否为10%? 如果是这样、使用容差为1%的电阻器将提高精度。  

    数据表的表7.5中列出了输入过流保护阈值的范围。 该范围受电阻器容差和结温的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们一段时间内没有收到您的消息、因此我将继续并关闭线程。 如果您有更多问题、请回复、该主题将重新打开。