This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:UCC28C42负载压降

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823228/ucc28c42-ucc28c42-voltage-drop-with-load

器件型号:UCC28C42
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的支持团队:

我们在电源设计中使用了 UCC28C42 PWM 器件。

我将设计文件附在这里以供参考。

输入电压:最小输入电压:165VAC,最大输入电压:260VAC

输出电压:13V/5A

1)上电后-负载连接后-电压降至10.5V、负载仅为28W /-。。但电源设计的功率为60W。

2) 2)上电后- 在几秒钟内没有负载的情况下、我们观察到 PWM 发出的烟雾-我们更换了 PWM、然后重复此过程。

您能不能建议我们进一步测试电路板。

你在这方面最早的答复是非常值得注意的。

此致、

Kumare2e.ti.com/.../3808.POWER-SUPPLY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sendhil

    首先,我对拖延作出答复表示歉意。

    我想指出的是、原理图有几个问题。

    1/请让安全专家检查 L/N 反向电路。 AC_Neutral 在不同国家/地区的连接方式不同。 有时、它会粘结到保护接地(PE)上、这是我认为您在原理图中假设的连接、但根据系统的详细信息、N 和 PE 之间可能存在很大的电压(某些电压)。 某些插座允许以任一极性插入插头(例如 Schuko)、您不知道 L 或 N 是否将连接到您所说的交流/中性线。 如果 L 连接到交流-中性点、则 C67上将出现完整(未整流)线路电压。 还有一个‘到 GND_EARTH 的接地泄漏电流问题,即使线路连接的“正确”极性也可能足够高,足以使 ECB (GFI)断路器跳闸。

    我也不确定安全法规是否允许您在 GND_Earth 和 AC_NEUT-PPTC 之间放置压敏电阻。 请咨询您的安全专家。

    2/我建议您将散热器 HS1接地。 如果使用此部件冷却 U2、则接地应位于 PGND1。 如果用于冷却 U2和 U4、则再次将其连接到 PGND1、并通过 HF 低阻抗连接到 PGND2。

    3应组装 R11和 R34 (10k)、以确保在 U1或 U3未激活时(例如在启动期间) U2和 U4关闭。

    4您可能希望添加一个与反馈路径串联的小电阻器、以便为信号注入提供方便的位置–请参阅下面的内容

    5输出电压为12V、完全处于 TL431器件的 VKA 额定值范围内、因此我认为您应该考虑移除 Q2、R8、D6并将 LED 连接到 VCC1。 这将改善高频响应– http://ridleyengineering.com/design-center-ridley-engineering/49-circuit-designs/203-a21-designing-with-the-tl431-2.html 上的文章对此进行了解释 如果您对交流/直流级进行此更改、则还应在直流/直流级进行此更改。

    6您似乎使用18V 电源轨为 U1供电、因此 MOSFET 的栅极驱动器将为0V/18V。 我认为这是不必要的高电平、也不必要地接近 U1和大多数 MOSFET 的绝对最大额定值。 我建议12V 电压会更好,因为它在 IC 和 FET 上提供了更多的降额裕度,同时不会降低 FET 的开关性能。 选择18V 驱动器可能有合理的理由,但这有点不寻常。

     

    7请检查 R2和 R6的额定电压,它们必须保持线电压峰值,每一个大约368V 或183V。 根据器件的物理尺寸及其额定值、您可能需要额外的电阻器来支持此电压。 我对 R1、R5也有同样的评价–特别是在闪电浪涌测试期间。 也应检查 R25、R28是否存在这种情况、但可能还可以。

    您遇到的问题似乎是交流/直流级、直流/直流级尚未经过测试或其他问题正常。

    我建议使用以下测试序列。

    A/确保 U1 (R15和 C24)的 CS 信号滤波器组件位于控制器上、具有连接到 IC GND 引脚的 HF 低阻抗路径。 此注释适用于直流/直流级上的相应器件。

    b 断开直流/直流级。 理想情况下完全移除 U6。 如果无法做到这一点、则切断 U6输出与 PSU 输出之间的 PCB 轨道。 如果无法实现、则将 U6的 EN/UVLO 引脚连接到器件的 GND 引脚(引脚16)

    C/将 DC_INPUT 电压设置为0V

    d/移除 R2和 R7、并将外部12V 直流电源连接到 VDD 或 U1

    d/使用可变电压交流电源–如果不提供可变交流电源、则使用可变直流电源。

    e/监控 U2处的 VDS 和 Vgs 波形以及 IC U1处的 RT/CT 和 CS 波形。

    f/将负载设置为最大值的约30%、然后将12V Vcc 施加到 U1、然后缓慢地将交流电源电压增加到约10Vac。 您应该会在 MOSFET 上看到一些开关活动。 检查电压是否合理、开关频率是否符合您的预期。 波形不应存在任何不稳定。 如果任何波形上出现过度振铃、则可能是 PCB 布局出现问题。 检查您是否获得(小)输出电压。

    g 如果看起来正常、则缓慢增大输入电压、可能达到50V、然后重新检查。

    h/继续增加输入电压、直到输出电压达到其调节设定点并且控制环路获得对输出的控制。 将输入电压略高于此点、然后再次检查波形。 查找反馈环路不稳定性、振荡和次谐波不稳定性。

    我/您说输出电压随28W 的负载下降。 这可能是由于控制器输入电流限制–根据您的预期值检查 CS 引脚上的波形。 如果 CS 信号有噪声、则控制器可以太早地进入电流限制–请参阅上面的我的点 A/。

    关键是慢慢检查是否一切正常。

    请告诉我您的使用方式。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的快速回复。

    我已经尝试了序列, 在删除了建议的组件之后,我已经给出了从可变稳压器到 PWM 的12伏直流电压-我没有在 PWM 控制器(UCC28C42)的引脚8处获得5伏的基准电压输出。 请建议我们继续前进。

    此致、

    S. Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sendhil

    我会尝试以下方法-

    在输入到功率级的0V 时-您应该移除栅极驱动电阻器 R9

    您不会说出您在 VREF 处获得的电压。 如果为0V、则我将检查 VREF 和 GND 引脚之间是否存在短路。 我还会检查 GND 引脚是否连接至-Vin、以及 VDD 引脚是否为12V。 出于完整性考虑、我将再次检查是否以正确的极性焊接该器件。

    如果 VREF 处于某个中间电压、我还会检查 Q1、R10、R20和 R21以了解正确的运行/值。 VREF 可提供高达20mA 的电流、我认为您的设计所需的电流将小于此值、因此这应该是可以的。

    我将移除现有的 UCC28C42器件、并再次检查 PCB 的每个 PCB 焊盘及其两个相邻元件之间以及每个焊盘与 GND 和 VDD 之间是否存在短路。

    更换 IC 后、检查 VREF。 如果它为零、那么您仍然在某个地方存在短路。 如果处于某个中间电压、则需要找到过载的来源-尝试移除 R10、Q1、R30、查看其中是否有任何电压导致过载电流流经某个路径。 您还可以再次检查 C21是否未出现短路。

    您还可以使用相同的方法禁用另一级-移除了0Vinput、栅极驱动电阻器以及 HV 轨和辅助绕组的电阻器。 这样、您 就可以比较两个控制器的电压、以帮助了解差异所在。

    请告诉我。

    Rgarrds

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的快速回复。

    我遵循了相同的要求,但在15.2V 时观察到输出电压-但实际设计是12伏。

    我是否知道如何进一步将输出电压降低到12伏。

    你在这方面最早的答复是非常值得注意的。

    此致、

    S.Kumar。