This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:在 AVCC 上的低电压下 nBATDRV 状态

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852418/bq24172-nbatdrv-status-at-low-voltage-on-avcc

器件型号:BQ24172

根据以下原理图(从数据表 SLUSAD2C 中删除)、有一个问题:

如果12V 适配器没有输入电压、VBAT 上的灌电压从4、2V 到3、0V、那么引脚 nBATDRV 上的 Q3处于低电阻状态的时间有多长?

IMHO:

V_ULVO (bq24172引脚 AVCC):最小3、4V /典型值 3、6V /最大 3、8V

Vf_D2:约为0、3V

VBAT=V_ULVO[max]+ VF_D2 = 3、8 + 0、3 = 4、1V

最坏情况:当 VBAT 低于4、1V 时、Q3关闭(高电阻状态仅体二极管导通)。

是这样吗?

我需要一个解决方案、以便在 VBAT 上实现低至3.2V 的 Q3活动。

非常感谢你的帮助。

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当没有 AVCC 时、/BATDRV 驱动信号= Q3栅极为低电平、以便电池能够驱动足够高的 Q3源(通过体二极管)来开启 Q3。  如果您选择 Q3使其 VGS<最低电池电压+二极管压降、则 Q3将打开。  由于电池电压过低、我建议通过二极管 D2施加到 AVCC、因此我建议在 CMSRC 和 ACDRV 之间添加一个499k Ω 电阻器、以防止泄漏电流导通 Q1和 Q2。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    感谢您的帮助、Thread 已关闭。

    此致

    Peter