主题中讨论的其他器件: LM4132
大家好、可以有人指定 Vin 应该是什么吗? 我正在尝试获取1mA 电流源(温度补偿)。 但是、更改 Vin 也会更改输出电流、因此我不确定。
此外、Vin 在 V+处显示、这意味着它是电源电压、应在何处连接接地? 或负载源的另一端。
我还乐于接受更好的电流源想法/模块。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marshall、
电流在负载上持续、并且我正在测量负载上的压降、因为使用 UNI-T 万用表时电流更重要。
施加的负载通常约为8欧姆。 我是否应该期望电流输出随电源的变化而变化? 我还无法定义这种关系、因为在应用手册中没有提到这种关系。
此外、我是否应该预计电流输出会发生变化、因为负载是无功的?
在另一个主题中、有人提到使用具有电流输出应用的 LM4132 -因为 LM334现在是一个旧组件。 你会建议这个吗?
非常感谢您的帮助、非常感谢!