This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:有关 Vin 的问题

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780075/lm334-question-about-vin

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM4132

大家好、可以有人指定 Vin 应该是什么吗? 我正在尝试获取1mA 电流源(温度补偿)。 但是、更改 Vin 也会更改输出电流、因此我不确定。

此外、Vin 在 V+处显示、这意味着它是电源电压、应在何处连接接地? 或负载源的另一端。

我还乐于接受更好的电流源想法/模块。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    1mA 电流源需要多高的精度?
    您的 Vin 变化了多少?
    您在输入电压上是否有足够的开销来处理您的负载上的1mA 电流?

    LM334的设定电流将随输入电压的变化而略有变化。 EC 表中将其表征为"随输入电压变化的设定电流平均值"。 如果器件的偏差大于此值、则可能是设置问题。

    V+是 Vin、适用于输入电压为正且 LM334位于高侧的典型应用。 GND 连接到负载的负极。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是将其用于欧姆表应用、因此理想情况下、它不应变化太大。 我的电源输入电压稳定、但由于电流变化、我不确定要将其设置为什么值。 但是、我将重新检查并确认这一点、因为我将 V-连接到 GND、这是不正确的。 我应该将 Vin 设置为什么?

    此外、在与此类似的主题中、有人提到使用 LM4132作为电流源。 我是否会更喜欢使用它或类似的东西?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是测量和识别的负载之间存在很大的差异、因此电流源的微小变化不应对识别负载产生如此大的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步测试时、我注意到电流随负载变化而变化、可能是因为负载具有电抗性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    您使用的 V+电压是多少?
    负载的电阻是多少?
    您有原理图吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我使用的是9V 电源、但我没有按预期获得1mA 电流(也就是说、只要电流稳定、最高10mA 的电流就可以正常工作)。

    负载为8 Ω 扬声器、但当我使用10 Ω 碳膜电阻器时、电流会发生变化。

    请在数据表中找到所用的原理图。 R1 = 130欧姆、R2 = 1.3k 欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    很抱歉耽误你的时间。 我将为您介绍这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心马歇尔! 谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    恒定电流源在施加扬声器(负载)时是否继续提供恒定电流? 当前源是否崩溃?
    您如何测量电流? 仪表的精度是多少?
    如果您想测试欧姆表设计的功能、我建议扫描电流源输出上的纯电阻负载。 我认为可能发生的情况是、您施加了非常重的负载、导致其中一种电路开销无法实现。

    如果您仍有问题、请返回给我、我们可以一起分析电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    电流在负载上持续、并且我正在测量负载上的压降、因为使用 UNI-T 万用表时电流更重要。

    施加的负载通常约为8欧姆。 我是否应该期望电流输出随电源的变化而变化? 我还无法定义这种关系、因为在应用手册中没有提到这种关系。

    此外、我是否应该预计电流输出会发生变化、因为负载是无功的?

    在另一个主题中、有人提到使用具有电流输出应用的 LM4132 -因为 LM334现在是一个旧组件。 你会建议这个吗?

    非常感谢您的帮助、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、电流不应随负载变化、假设一切都正确偏置(我将进入下一个意思)。 以下是这方面的两个例外情况、我可以认为:
    a:将负载和压降与二极管上的正向电压(即0.65V)相结合、会超出 LM334的正向电压。 在数据表中、有一个称为"正向电压"的规格、范围为1V 至40V。
    b:您的拉电流不足、无法"开启"二极管。 大多数小信号二极管需要几毫安的电流来正向偏置它们。 该偏置电流(在您设计的电路中)来自电流源和流经 R1的电流。
    2、稳态时、拉电流应全部转储到扬声器的电阻分量中。 测得的压降将是拉电流(1mA)乘以扬声器的电阻分量。
    三、都是优秀的设备。 我想对于您的应用、任一器件都可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    再次感谢您回来、并为我提供了宝贵的答案。
    我将特别介绍(a)和(b)点、但我使用了应用手册建议的电阻器值-请参阅数据表的 PG9。

    我发现的主要问题可能是输入电压的输出电流变化;同样、我使用数据表的图15作为指南、但未指定输入电压。 将 Vin 从3V 更改为9V 会导致不同的输出电流发生变化。 数据表示例提到了1mA 输出电流的电阻器值、但未提到应应用的 Vin。 同样,在获得1mA 电流输出之前,我必须改变输入电压-这是常见的吗?

    谢谢、此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我知道这是怎么发生的,Luke!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、您是否想确认 Vin 的变化是否应该改变输出电流? 正如我之前的答复中所解释的那样、我遵循了数据表的示例、但不知道如何设置 Vin 以获得1mA 电流输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下图。 您是否要求更改 V+、从而影响固定 ISET (固定 RSET)的输出电流?

    因此、我所期望的是、当您将电源电压(V+)从0斜升至1V 时、电流将增加、直至达到饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall my R1 = 130欧姆、R2 = 1300欧姆、使 Rset = 1430欧姆。 这很奇怪、因为我的输出电流在1V 及以上的 V+范围内变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您可以监控器件 V-端子上的电压。 V-肯定不会为非零。 上图的水平轴是 V+和 V-之间的差值。

    只需设计数据表图13中的典型电路并绘制这些曲线、即可更深入地了解器件运行情况、这可能是一个很好的练习。 如果您认为 SPICE 中的仿真更高效、也可以进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marshall 感谢您指出、这是 V+和 V-之间的差异(我的坏情况是无法正确读取轴)。 此外、比较曲线和使用 SPICE 也是很好的想法。

    非常感谢 Marshall 的帮助、我非常感谢。 我现在要把这个标记为已解决;我应该能够很快继续在电路上工作-但是这个信息应该足够了。

    此致

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    或可能遇到类似问题的任何人。

    我觉得发布这一信息很愚蠢、但我发现了我的问题、即引脚分配-我错误地没有注意到数据表中方括号内的(底视图)、因此引脚分配一直是错误的。

    设备现在工作正常:)

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我知道最终产品的最终结果!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Marshall! 用于测量负载的导线类型会对读数产生影响、但我想、除非测量导线电阻并将其减去偏移、否则这是预期的结果...