请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS565208 你好
我一直在尝试设计12V 至5V 5A 开关稳压 器、并使用 TI 的 TPS565208来实现这一目的。 我遵循了数据表上的设计指南。 当输入端有12V 电压时、我确实获得5V 输出、但当我在5V 输出端连接任何负载时、输出变为零。 I 测得的引脚2 (SW)没有发生切换。 我连接的负载在5V 上为1K (我还尝试输入10R)。 我测量了电感器电流、同样没有开关纹波。 我怀疑它是在切换,并输出任意的东西。 使能引脚 EN 已被拉至高电平。
理想情况下、这应该是非常直接的设计-请勿理解为什么 IC 不启动。 你可以帮帮我吗?
此致
Nilanjan