This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:12V 至5V 稳压器(使用 TPS565208)不工作

Guru**** 2384850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830043/tps565208-12v-to-5v-regulator-using-tps565208-does-not-work

器件型号:TPS565208

你好  

我一直在尝试设计12V 至5V 5A 开关稳压 器、并使用 TI 的 TPS565208来实现这一目的。 我遵循了数据表上的设计指南。 当输入端有12V 电压时、我确实获得5V 输出、但当我在5V 输出端连接任何负载时、输出变为零。 I 测得的引脚2 (SW)没有发生切换。 我连接的负载在5V 上为1K (我还尝试输入10R)。 我测量了电感器电流、同样没有开关纹波。 我怀疑它是在切换,并输出任意的东西。  使能引脚 EN 已被拉至高电平。  

理想情况下、这应该是非常直接的设计-请勿理解为什么 IC 不启动。 你可以帮帮我吗?  

此致

Nilanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilanjan、您好!  

    您能否在此处发布您的原理图?  

    此外、我建议您检查是否存在焊接问题。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图随附-我检查了焊接和构建新电路板的情况、但它根本不起作用。 我可以在 TI 数据表中看到良好的波形、但 IC 的运行方式与承诺的不符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilanjan、您好!

    您能帮我们在上电时显示故障装置上的 SW 节点波形吗? 您是否曾尝试过电路板上的任何其他样片、您是否曾看到过同样的现象? 原理图中显示的47+10uf 旁边是否有其他输出电容器? 需要仔细检查您是否进入过流状态。 谢谢!