This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:具有 UCD3138的图腾柱 PFC 资源?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780236/ucd3138-resources-of-totem-pole-pfc-with-ucd3138

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI 专家:

我是否知道 TI 是否在官方网站上发布了图腾柱 PFC 的任何示例代码或纪录片? 我们没有 TP PFC 的文件。

我们的客户正在测试1kW TP PFC EVM、需要一些纪录片来了解和参考它的工作原理、谢谢。

我手头上有 CCM 1.0版 TP PFC 代码、但我知道该代码是通过750W TP PFC EVM 实现的、而不是1kW TP PFC EVM、因此我想知道我是否可以在1kW TP PFC EVM 上使用此代码?(下载至1kW TP PFC EVM)

如果不是、我应该在哪里修改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、
    这不是 EVM、而是参考设计。
    目前、我们在 TI.com 上没有此参考设计的代码或文档。
    您可能希望直接与 TI 联系、以了解有关此应用的更多详细信息。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    谢谢、请问谁是此应用的 TI 联系人窗口? Sean?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng 应该能够帮助您解决这一问题。

    请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak、

    我可以有 Bosheng 邮件地址吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我无法在此论坛中发布任何电子邮件地址。
    请咨询您当地的 TI FAE 以提供详细信息。