请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 尊敬的 TI 专家:
我是否知道 TI 是否在官方网站上发布了图腾柱 PFC 的任何示例代码或纪录片? 我们没有 TP PFC 的文件。
我们的客户正在测试1kW TP PFC EVM、需要一些纪录片来了解和参考它的工作原理、谢谢。
我手头上有 CCM 1.0版 TP PFC 代码、但我知道该代码是通过750W TP PFC EVM 实现的、而不是1kW TP PFC EVM、因此我想知道我是否可以在1kW TP PFC EVM 上使用此代码?(下载至1kW TP PFC EVM)
如果不是、我应该在哪里修改? 谢谢。