This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:如何将其用于高电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, PMP20345, LM5141-Q1, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852145/lm5141-q1-how-to-use-it-for-high-voltage

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP20345LM5141UCC28700

大家好、

我想使用LM5141-Q1实现 PMP20345 (www.ti.com/.../tidrul7.pdf)系统。 这是因为 LM5141具有更好的 IQ 和高频运行。

是否可以实现 PMP20345系统?  

系统要求。

-输入电压= 180V (直流)

-输出电压= 12V

-Iout=200mA

Iq <25uA

如果可能、转换器拓扑是最好的。

谢谢

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara、

     LM5141是65V 部件。  无法使用您的规格。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    您可以检查 PMP20345吗?

    UCC28700是38V 部件。 但输入电压大约为400V。 我认为应该通过2个3.3Mohm 电阻器在系统中实现它。 根据我的理解、LM5141的 Vin 电压高于 UCC28700、我保证电阻器应该能够降低。  

    Uchihara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara、

    我已检查 PMP20345。  它与 UCC28700相关。  

    让我们首先关闭它。 请提交另一份标题为 UCC28700 的海报。

    Gavin