Other Parts Discussed in Thread: LM5141, PMP20345, LM5141-Q1, UCC28700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141-Q1 主题中讨论的其他器件:PMP20345、 LM5141、 UCC28700
大家好、
我想使用LM5141-Q1实现 PMP20345 (www.ti.com/.../tidrul7.pdf)系统。 这是因为 LM5141具有更好的 IQ 和高频运行。
是否可以实现 PMP20345系统?
系统要求。
-输入电压= 180V (直流)
-输出电压= 12V
-Iout=200mA
Iq <25uA
如果可能、转换器拓扑是最好的。
谢谢
Uchihara