This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:REGN 压降模式期间的输入电流限制

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830386/bq25710-input-current-limit-during-regn-drop-mode

器件型号:BQ25710

根据我的评估、如果 REGN 在下降模式下处于工作状态、实际输入电流限制将低于设置值。

 -设置值= 3.25A

 实际值= 2.8A

条件为 VBUS=5V、CELL_BATPRESZ=2节电池、MinSystemVoltage=6.144V (默认且无电池组)。

如果 VBUS 或 MinSystemVoltage >7V、则实际输入电流限制设置为预期值。

输入电流限制受 REGN 电压的影响、因为内部 ADC 不使用比率指标。

我的想法是否正确?

如果是、当设置值为3250mA 时、是否可以在 REGN 下降模式期间共享实际输入电流限制的数据?

谢谢

TAMIO

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    原因可能是 ILIM_HIZ 引脚电压降低。

    在 EVM 上、ILIM_HIZ 电阻分压器上拉至 VDDA、其电压来自 REGN 电压。

    当 REGN 处于压降状态时、ILIM_HIZ 上的有效电压也会下降。 请禁用 ChargeOption2中的 EXT_ILIM 位、并查看行为是否仍然存在。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的建议。

    我将确认 ILIM 性能是否通过 EXT_ILIM 设置得到改善。 下星期一。

    我已经确认 ILIM 性能已通过 EN_ILIM=Disable 得到改善。

    谢谢

    TAMIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAMIO 没问题。

    请告诉我您的发现。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我确认通过设置 REG0x31 (ChargeOption2)[7](EN_EXTILIM)=0b (输入电流限制由 REG0x3F 设置)、VBUS=5V 时的输入电流限制得到了改善。

    谢谢

    TAMIO