根据我的评估、如果 REGN 在下降模式下处于工作状态、实际输入电流限制将低于设置值。
-设置值= 3.25A
实际值= 2.8A
条件为 VBUS=5V、CELL_BATPRESZ=2节电池、MinSystemVoltage=6.144V (默认且无电池组)。
如果 VBUS 或 MinSystemVoltage >7V、则实际输入电流限制设置为预期值。
输入电流限制受 REGN 电压的影响、因为内部 ADC 不使用比率指标。
我的想法是否正确?
如果是、当设置值为3250mA 时、是否可以在 REGN 下降模式期间共享实际输入电流限制的数据?
谢谢
TAMIO