This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:温度范围更高的型号?

Guru**** 2509615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831172/tps3839-higher-temperature-range-variants

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件:TPS3840TLV803E

团队、

是否计划在更宽 T 范围的型号中使用 TPS3839G25DBZR? (当前器件的环境温度高达85°C)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    目前没有扩展温度范围的电流计划、但我建议查看 TPS3840。 该器件还具有毫微级 IQ、是一款最新发布的器件、并对其进行了改进。

    如果在没有/MR 的情况下需要3引脚简单性、请考虑查看 TLV803E。

    这两种器件都支持高达125 C 的温度

    谢谢、

    Abhinav。