请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我们有7节电池。 无法运行放电。 电流低于-200mA 是正常现象、但高于-200mA 会进入 DCH FET 关闭状态。 在此 TIM 中、BAL_EN 寄存器仅更改其值。
连接了两个日志和数据内存。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.