This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80无根据放电保护

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781411/bq40z80-bq40z80-unfounded-discharge-protection

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们有7节电池。 无法运行放电。 电流低于-200mA 是正常现象、但高于-200mA 会进入 DCH FET 关闭状态。 在此 TIM 中、BAL_EN 寄存器仅更改其值。

连接了两个日志和数据内存。

e2e.ti.com/.../bq40z80-logs-and-data-memory.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 EVM -应移除 D1、D3、R7。 正如我发现的-这些元件的组合会导致 DSG FET 以反极性闭合
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们更改了参考原理图并发布了新版本以解决问题。 请查看修订版 B。在接下来的2天内、我将在您的加油打气后回复您的另一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新至 FW 版本0.04。 这应该会解决它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、我承认它像放电端接一样、是 DSG FET 栅极链中二极管方案的唯一硬件缺陷。
    由固件版本提供。 0.04您是指 bq40z80固件? 如果是、我可以从何处下载此版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    此器件尚未发布。 发布后、它将位于 TI.com 上。

    现在它是"预览"模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道)但是如何将 FW 更新为 v 0.04? 或者如何检查我们现在拥有的 FW 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 FW 版本 MAC 命令进行检查。 我认为它是0x0002、请参阅 TRM。