Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 BQ25606的充电温度应控制在0至45摄氏度之间。
RT1和 RT2的适当值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Clark、
这取决于您的 REGN 电压以及0°C 和45°C 时热敏电阻的电阻、如以下公式所示:
RTHcold 和 RTHhot 分别是指0°C 和45°C 时热敏电阻的电阻。 VT1指的是"冷"温度(0°C)下的 TS 电压、VT5指的是"热"温度(45°C)下的 TS 电压。 下表显示了 VT1和 VT5的阈值。 但是、请注意、在您的情况下、VT5实际上将在下表中为 VT3、因为您的"高温"温度为45°C、而不是60°C
最后、虽然这适用于不同的充电器、但此计算工具还提供了一个计算适当 TS 电阻值的部分、这对您可能有所帮助:
www.ti.com/.../getliterature.tsp
此致、
Angelo