This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606的充电温度应控制在0至45摄氏度之间。RT1和 RT2的合适值是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784777/bq25606-the-charging-temperature-of-bq25606-should-be-controlled-from-0-to-45-degrees-celsius-what-is-the-appropriate-value-for-rt1-and-rt2

器件型号:BQ25606

BQ25606的充电温度应控制在0至45摄氏度之间。

RT1和 RT2的适当值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    这取决于您的 REGN 电压以及0°C 和45°C 时热敏电阻的电阻、如以下公式所示:

    RTHcold 和 RTHhot 分别是指0°C 和45°C 时热敏电阻的电阻。 VT1指的是"冷"温度(0°C)下的 TS 电压、VT5指的是"热"温度(45°C)下的 TS 电压。 下表显示了 VT1和 VT5的阈值。 但是、请注意、在您的情况下、VT5实际上将在下表中为 VT3、因为您的"高温"温度为45°C、而不是60°C

    最后、虽然这适用于不同的充电器、但此计算工具还提供了一个计算适当 TS 电阻值的部分、这对您可能有所帮助:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、

    Angelo