请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:EM1402EVM、 EMB1428Q、 BQ76PL455A您好、先生、
我们有 EM1402EVM、我想使用此板进行无 MCU 的主动平衡。 我想知道我们是否能够将 SPI 命令从 BQ76PL455发送到 EMB1428Q?
感谢您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们有 EM1402EVM、我想使用此板进行无 MCU 的主动平衡。 我想知道我们是否能够将 SPI 命令从 BQ76PL455发送到 EMB1428Q?
感谢您的建议。
您好、Akif、
可以使用 bq76pl455a GUI 与 TMS570 MCU 进行通信、但需要某种形式的 MCU/驱动器来与 EMB 器件进行通信。 最好先阅读本文档、了解有关设置的详细信息: http://www.ti.com/lit/ug/tidubi0/tidubi0.pdf
此致、
泰勒