This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不带 MCU 的 EM1402EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831025/em1402evm-without-mcu

主题中讨论的其他器件:EM1402EVMEMB1428QBQ76PL455A

您好、先生、

我们有 EM1402EVM、我想使用此板进行无 MCU 的主动平衡。 我想知道我们是否能够将 SPI 命令从 BQ76PL455发送到 EMB1428Q?  

感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akif、

    可以使用 bq76pl455a GUI 与 TMS570 MCU 进行通信、但需要某种形式的 MCU/驱动器来与 EMB 器件进行通信。 最好先阅读本文档、了解有关设置的详细信息: http://www.ti.com/lit/ug/tidubi0/tidubi0.pdf

    此致、

    泰勒