您好!
我的设计是电源设计人员提供的、使用18V 输入实现1.2V @ 6A 的电压、其中 PG 连接到3.3V、EN 电压约为5V (来自之前电源的 PG)。 我使用3.3V 的偏置电压、并使用电子负载测试电源。
当我按预期将其@ 1A 负载时、LDO 从大约3V 空载变为3.2V 负载
当我将负载增加到1.5A 时、LDO 降至大约2.1V、输出崩溃
我使用同一个器件来产生3.3V 电压(该器件还用作1.2V 上的偏置电压)、该器件使用类似的设计实现完全6A 的电流、其值为3.3V 而非1.2V (主要是电感器变化和反馈) 但它使用其输出进行偏置、并且是自动启动
如果有任何帮助、我将非常感激、因为它需要提供 DDR4 VDDQ 的全电流
Jessica