This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LDO 电压在负载下压降

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829718/lm73606-ldo-voltage-drops-under-load

器件型号:LM73606

您好!

我的设计是电源设计人员提供的、使用18V 输入实现1.2V @ 6A 的电压、其中 PG 连接到3.3V、EN 电压约为5V (来自之前电源的 PG)。 我使用3.3V 的偏置电压、并使用电子负载测试电源。

当我按预期将其@ 1A 负载时、LDO 从大约3V 空载变为3.2V 负载

当我将负载增加到1.5A 时、LDO 降至大约2.1V、输出崩溃

我使用同一个器件来产生3.3V 电压(该器件还用作1.2V 上的偏置电压)、该器件使用类似的设计实现完全6A 的电流、其值为3.3V 而非1.2V (主要是电感器变化和反馈) 但它使用其输出进行偏置、并且是自动启动

如果有任何帮助、我将非常感激、因为它需要提供 DDR4 VDDQ 的全电流

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的回复我在英国时间、因此我需要一段时间才能回复。下面是 pdf 格式的原理图

    Jessica

    e2e.ti.com/.../wo10707_5F00_inst3_5F00_19_2D00_08_2D00_02_5F00_0901xx.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,我们会在结束时迅速作出回应,以弥补损失的时间:)

    让我来总结一下这个问题。我今天稍后会跟你跟进,这样你就可以在星期四早上用一些数据(如果需要)来更新/回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过思考、这可能是偏置的问题。

    您好像是通过 BIAS 引脚为器件内部控制电路供电。

    要消除您提供的外部电源导致控制电路供电问题、您可以尝试以下步骤:

    1.将偏置保持浮动、然后重新运行先前执行的测试。 器件内部的 LDO 生成所需的3.3V 输出

    2.如果该测试解决了该问题、则使用3.3V 的外部电源(例如实验室直流电源)通过 BIAS 引脚供电。  

    这将确定您的外部电源(UTIL_3V3)是否存在问题。

    请告诉我它是怎么发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、我认为这个问题已经解决了吗?

    由于 不活动、我正在关闭此主题、如果仍有问题、请告知我们。