This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:最大灌电流

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852436/atl431li-max-sink-current

器件型号:ATL431LI

对于 ATL431LI、DQN 封装(X2SON (4))、在9V 阴极电压、电路板温度为70C 时、该器件可吸收多少电流?

 

I calculated (150ºC μ A - 70ºC μ A)/ 119.9C/W / 9V = 74mA。 请确认吗? 数据表显示为15mA,但未指定条件。

数据表第12页显示"使用达林顿对、以便该器件能够吸收最大15mA 的电流"   

为什么仅限15mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding Li、

    任何条件下的最大阴极电流均为15mA。 如果计算得出的电流值大于最大允许电流、则灌电流15mA 的问题应降至最低甚至没有。 在这种情况下,74mA > 15mA,因此它应该能够提供15mA 的电流。 请记住、热性能信息是使用 JEDEC 板创建的、其中 X2SON 封装的散热焊盘进入散热层。

    ATL431LI 是一款低电流器件、因此使用达林顿对晶体管将输出电流提升至15mA、但仍限制为15mA。 这是因为较大的晶体管会增加芯片尺寸、并且不适合 X2SON 封装。

    您是否需要超过15mA 的电流?

    它用于什么应用?

    -Marcoo