Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ATL431LI 对于 ATL431LI、DQN 封装(X2SON (4))、在9V 阴极电压、电路板温度为70C 时、该器件可吸收多少电流?
I calculated (150ºC μ A - 70ºC μ A)/ 119.9C/W / 9V = 74mA。 请确认吗? 数据表显示为15mA,但未指定条件。
数据表第12页显示"使用达林顿对、以便该器件能够吸收最大15mA 的电流"
为什么仅限15mA?