This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:电池充电器不工作

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852044/lm25011-battery-charger-not-working

器件型号:LM25011

大家好、

我开发了基于 LM25011的电池充电器、但无法使其正常工作。 即使很艰难、我也已经阅读了数据表和支持论坛、但没有提出任何想法、因此我很欣赏任何防御力。

初始项目为:VIN = 32V、Vout、20.7V、Iout = 2A。

您可以在下面找到原理图。

 起初、输出电压与输入电压相等、但在一些测试后、IC 烧坏了。 我注意到 IC 很热(可能是为了保护它而进行了温度保护)。 因此、我尝试更改一些组件、因为 C8 = 4.7uF、C11 = 10nF、R16 = 100k 欧姆、R19 = 1k 欧姆、R20 = 4.64k 欧姆、 L1 = 10uH、C13 = 10uF、以便使任何内容都正常工作。 之后、我决定查看布局。

我尝试尽量减小输入环路、在 C10和 C11接地焊盘之间添加新的导体。 这没用。 当我在 R17接地焊盘和靠近 LM25011散热焊盘的轨道之间添加了一根导线时、输出环路也是如此。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

    设备如何无法正常工作。 您能向我展示一些启动波形和开关节点吗?

    您的器件是否具有顶层 GND 覆层? 由于布局的散热不良、它可能会发热。

    您的输入电容器离器件太远。 将其尽可能靠近器件放置。 将 R16移到更远的位置并减小组件尺寸。 您的电源正常电阻器未上拉至任何电压。 如果不需要该功能、请将其删除。 您的开关节点非常大。 将电感器移至关闭器件的位置。 对 C12执行单个跟踪以最大程度地减小引导跟踪。 您的 FB 迹线非常长、将 R20和19移至更靠近器件的位置。

    我建议您遵循数据表第10.1节的布局指南。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢你的答复。

    关于 yuor 问题和 建议:

    "设备如何无法正常工作。 您能向我展示一些启动波形和开关节点吗?"

    我没有任何组件来进行此类测试。 我订购了新样片。 一旦它们到达、我就进行该测量。

    "您的输入电容器离器件太远。 将其放置在尽可能靠近器件的位置。"

    还可以!

    "将 R16移到更远的位置并减小组件尺寸。"

    还可以!

    "您的电源正常电阻器未上拉至任何电压。 如果不需要该功能、请将其删除。"

    好的、我将删除它。
    "您的开关节点非常大。 将电感器移至关闭器件的位置。"

    还可以!

    "对 C12执行单个跟踪以最大程度地减小引导跟踪。"

    您是说移除基准面并添加迹线吗?

    "您的 FB 迹线非常长、将 R20和19移至更靠近器件的位置。"

    还可以!

    如前所述、我需要新的样片才能进行此类测试。 我很可能会在下周五之前收到这些信息。

    谢谢你,还会再来的。

    此致、

    Felipe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

    我期待您的更新。 是的、移除引导带平面并在电容器上添加一条较短的较厚走线。

    此致、

    Ethan