大家好、
我开发了基于 LM25011的电池充电器、但无法使其正常工作。 即使很艰难、我也已经阅读了数据表和支持论坛、但没有提出任何想法、因此我很欣赏任何防御力。
初始项目为:VIN = 32V、Vout、20.7V、Iout = 2A。
您可以在下面找到原理图。
起初、输出电压与输入电压相等、但在一些测试后、IC 烧坏了。 我注意到 IC 很热(可能是为了保护它而进行了温度保护)。 因此、我尝试更改一些组件、因为 C8 = 4.7uF、C11 = 10nF、R16 = 100k 欧姆、R19 = 1k 欧姆、R20 = 4.64k 欧姆、 L1 = 10uH、C13 = 10uF、以便使任何内容都正常工作。 之后、我决定查看布局。
我尝试尽量减小输入环路、在 C10和 C11接地焊盘之间添加新的导体。 这没用。 当我在 R17接地焊盘和靠近 LM25011散热焊盘的轨道之间添加了一根导线时、输出环路也是如此。
提前感谢您!