This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881 EVB 硬件设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852112/tps23881-tps23881-evb-hardware-setting

器件型号:TPS23881

您好,

客户想要检查 TPS23881 60W 和90W、请帮助检查 端口注入器、如下所示:

1、不需要 U2/U3/U4 IC、对吧?

2.如何按如下方式设置 TPS23881引脚44、45、53、54、55、56:

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin ,

    在回答您的问题之前、我想澄清一些规格。

    1. 系统中有多少个端口?  
    2. 端口的功率级别是多少?
    3. 我的理解是、喷油器只有一个端口、您有2个版本、一个版本是1个带有60W 的端口喷油器、另一个版本是1个带有90W 的端口喷油器。 正确吗?

    谢谢。

    一分钱