This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138 I2C 一条总线的总电容

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784560/ccs-ucd3138-ucd3138-i2c-the-total-capacitance-of-one-bus-line

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

最近我在 ucd3138_Data Manual 的表5-1 PMBus 器件中发现,CB (一条总线的总电容) 最大值 约为400PF。

 这让我感到困惑。

我想    ?一条总线的总电容、这意味着 UCD3138 I2C 驱动能力大约为400pF μ F

还是  UCD3138 I2C 引脚或内部电路的输入电容约为400pF?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    400pF 是总线电容、包括外部电容和引脚电容。 引脚电容在10 Pico 范围内要小得多。