Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
您好:
最近我在 ucd3138_Data Manual 的表5-1 PMBus 器件中发现,CB (一条总线的总电容) 最大值 约为400PF。
这让我感到困惑。
我想 ?一条总线的总电容、这意味着 UCD3138 I2C 驱动能力大约为400pF μ F
还是 UCD3138 I2C 引脚或内部电路的输入电容约为400pF?
非常感谢!