在该项目中、使用 TPS2121进行电源开关时可能会发生电源故障、尤其是当主输入电压较低时
。 正常模式和快速开关模式均已尝试、但每个都遇到了一些问题、故障率约为20%。
正常模式
R560未连接。 负载电流为300mA 至1A。 使用了两种不同的 PR1配置。
在转换期间、如果 PR1跳至大于 VREF 的电平、会发生什么情况?
2.快速开关模式
V_CHA_OUT=3.5V BK_BAT=3.8V
由于 TPS2121被配置为快速开关模式、为什么有一个大约150ms 的纹波、这是由 V_CHA_OUT 的振荡引起的吗?
R556=200K R564=120K
R556=120K R564=75K
图3.