This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:UCC28701

Guru**** 2547710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28701, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852027/ucc28701-ucc28701

器件型号:UCC28701
主题中讨论的其他器件: UCC28780

我们有多个使用 UCC28701控制器的模块。 对于采用小型封装的隔离式应用、所有器件均为低功耗。

我们使用 SLUC408b 来获取设计值。

考虑一个应用:输入直流、最小375、类型=380V、最大=385V、磁芯截面为59mm 平方

输出:5V、额定电流为4A。

对于无输出负载、我们可以具有合适电流的静态负载。

但是 、即使选择132kHz、我们也能获得极高的 Lm。

其他值看起来也是极端的。

我们是否得出此控制器不能用于此输入直流电压电平? 您可以注意到、我正在尝试探讨是否必须为此目的使用 UCC28780。 但这似乎也会给直流输入带来可疑的结果。 对于 UCC28780、我们已经设计了其他模块、核心横截面为108 mm 平方

我们非常感谢您的任何帮助。 我们几乎要在发言时去做 PCB 制造厂。

-robine2e.ti.com/.../5v3a_5F00_unprotected_5F00_28701.xls

我怀疑我们在这里输入了错误的内容。

我们将感谢您的任何帮助。

PL 请参阅 XL 电子表格。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    首先、我想确认 UCC28701可以在375-385VDC 输入到5V/4A 输出的情况下工作。

    您共享的此 Excel 计算器已解锁。  我们不建议解锁工具、因为这会导致函数修改不当、从而导致结果不正确。  我们建议您在 http://www.ti.com/lit/zip/sluc408上使用最新的 Excel 计算器 、而不是您当前使用的版本。  

    当我查看您所附的 Excel 计算器时、我注意到以下问题  

    • 输入电压为 RMS 交流电、而不是直流电。  如果您具有直流输入、则需要将输入电压降低2平方根、因为计算器假定使用了二极管峰值波整流器
    • 132kHz 的最大开关频率过高。  120kHz 绝对最小最大频率、我们不建议将频率设置为高于此频率、因为不保证所有 UCC28701器件都能够在高于此频率的频率下运行
    • 以下参数的理想计算与实际使用的值大不相同。    建议使用尽可能接近实际值的值,以确保设计按预期运行。    稍后的计算取决于使用的实际值、因此实际值可能会导致一些不良行为
    • 变压器的 NP/NS 匝数–理想值行40、实际用于计算行54
    • 一次侧磁化 L–理想值行36、实际用于后续计算行56
    • 电流感测电阻 RCS–理想值第93行、实际用于计算第94行
    • VS 电阻器 RS1–理想值第136行、实际用于计算第137行
    • VS 电阻器 RS2–理想行138、实际用于计算行139
    • RLC 电阻器–理想值行153、实际用于计算行154

    请使用我共享的上述链接的最新 Excel 计算器并进行以下更正、以查看您的设计中需要更改的参数。  我们还提供了 SPICE 仿真模型 http://www.ti.com/lit/zip/slum455  、您可以在开始测试硬件之前使用该模型来验证操作。

     此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    放松! THnx、用于确认 UCC28701可以控制5V3放大器  

    非常感谢您的详细评论。

    我注意到一件事-可能是错误的-输出二极管中的最大峰值电流为14安培。 我认为这会导致我们可以使用的小尺寸二极管出现问题。  

    但是、让我使用新版本重做所有计算-然后向您发送有关此内容的反馈。

    是的、出于某种原因、我现在忘记了、一段时间前、我不得不使用一些技巧来取消文件的安全保护。

    我始终保持原始版本(受保护),并且为了使用设计值,我从受保护的版本中获取这些值。

    -robin