主题中讨论的其他器件: UCC28780
我们有多个使用 UCC28701控制器的模块。 对于采用小型封装的隔离式应用、所有器件均为低功耗。
我们使用 SLUC408b 来获取设计值。
考虑一个应用:输入直流、最小375、类型=380V、最大=385V、磁芯截面为59mm 平方
输出:5V、额定电流为4A。
对于无输出负载、我们可以具有合适电流的静态负载。
但是 、即使选择132kHz、我们也能获得极高的 Lm。
其他值看起来也是极端的。
我们是否得出此控制器不能用于此输入直流电压电平? 您可以注意到、我正在尝试探讨是否必须为此目的使用 UCC28780。 但这似乎也会给直流输入带来可疑的结果。 对于 UCC28780、我们已经设计了其他模块、核心横截面为108 mm 平方
我们非常感谢您的任何帮助。 我们几乎要在发言时去做 PCB 制造厂。
-robine2e.ti.com/.../5v3a_5F00_unprotected_5F00_28701.xls
我怀疑我们在这里输入了错误的内容。
我们将感谢您的任何帮助。
PL 请参阅 XL 电子表格。
-robin