This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:SEPIC、待机

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691EVM-001, TPS92691, TPS92690, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784301/tps92690-sepic-stand-by

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件:TPS92691EVM-001TPS92691TPS92692

你好。 我使用了 TPS92691EVM-001 SEPIC 评估板、它在我的应用中(输入电压8-30V 输出电压20-30V 输入电流0.8A 1000Hz PWM 调光10-100%)是否可以在此配置中使用 TPS92690? 因为我需要低功耗待机模式、或者能否在 tps92691 Vin 引脚上使用 P 沟道 FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsevich、

    您可以使用 TPS92690执行所需的操作、但对于 LED 的 PWM 调光、您需要一个用于 PWM'ing FET 的栅极驱动器、因为它没有该功能。  

    对于低功耗模式、我建议使用 TPS92691或 TPS92692并使用 P-FET 移除 VIN 电源。  TPS92692是一款比 TPS92691更新的器件、具有更多特性、并且可以驱动高侧 PWM FET。  TPS92692还具有5V 的 VREF 输出、可提供20mA 的电流以及扩频、从而提高 EMI 性能。

    谢谢 Tuan