Other Parts Discussed in Thread: TPS92691EVM-001, TPS92691, TPS92690, TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92690 主题中讨论的其他器件:TPS92691EVM-001、 TPS92691、 TPS92692
你好。 我使用了 TPS92691EVM-001 SEPIC 评估板、它在我的应用中(输入电压8-30V 输出电压20-30V 输入电流0.8A 1000Hz PWM 调光10-100%)是否可以在此配置中使用 TPS92690? 因为我需要低功耗待机模式、或者能否在 tps92691 Vin 引脚上使用 P 沟道 FET