请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A7200 你好、BU 团队、
我的客户正在使用 tps7a7200、我们注意到最小输出电压为0.9V、但其基准为0.5V、因此我们是否可以将输出设置为0.5V? 如果不是、原因是什么?
谢谢、
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.