This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:tps7a7200的输出范围

Guru**** 2381080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852220/tps7a7200-the-output-range-of-tps7a7200

器件型号:TPS7A7200

你好、BU 团队、

我的客户正在使用 tps7a7200、我们注意到最小输出电压为0.9V、但其基准为0.5V、因此我们是否可以将输出设置为0.5V? 如果不是、原因是什么?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼。

    如果 VOUT 设置为0.5V、则 TPS7A7200的精度会低于10%。 这是我们建议使用0.9VOUT 或更高电压的唯一原因。

    我希望这能回答你的问题。