This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:我们能否使 LMR33630ADDAR 散热垫浮动?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851034/lmr33630-can-we-make-lmr33630addar-thermal-pad-floating

器件型号:LMR33630

大家好、团队成员。

这是 Masa。

请在下面告诉我吗?

1.如果客户不使用散热垫正常工作,是否可以?

->客户不想使用热焊盘、因为很难轻松更换。

因此,即使散热垫没有焊接,IC 能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    数据表中的引脚说明 状态:"对于 HSOIC 封装、器件底部的焊盘用作 AGND 连接和散热器接地层的热连接。 必须将此焊盘焊接到接地层、以实现良好的电气和热性能。"

    如果您尝试消耗大量功率并且没有将散热焊盘连接到接地层、LMR33630将变得非常热。 如果它们不消耗大量功率、则可以通过在散热焊盘与 PGND 之间进行小连接来实现良好的电气性能和轻松可焊性。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Samuel San。

    因此、它可能是非焊接的、但热性能和电气性能更差。 对吧?

    它取决于 IC 耗散的热量,正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、

    是的、使用散热焊盘可提供更好的热性能。 不使用散热焊盘会使热性能变差。

    但是、如果 IC 散热不多(输出功率不大)、则可能不需要散热焊盘。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam-San。

    根据客户的说法、如果散热焊盘上没有焊接、IC 输出将会崩溃。

    这与您的回答不同,客户是否可以在不焊接散热焊盘的情况下使用 IC?

    客户将输入电压最高设置为24V,输出电压在0mA 负载条件下崩溃(0V),而不在散热垫上焊接。

    焊接散热垫并再次尝试后,IC 将正常工作。(使用新的 IC 替换了 IC)

    可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    也许我在第一篇帖子中没有足够清楚地解释。

     数据表中的引脚说明 状态:"对于 HSOIC 封装、器件底部的焊盘用作 AGND 连接和散热器接地层的热连接。 必须将此焊盘焊接到接地层、以实现良好的电气和热性能。"

    这说明了它们必须将散热焊盘连接到接地平面(PGND)才能正常运行。 这由客户确认。

     如果 您尝试消耗大量功率并且没有将散热焊盘连接到接地层、LMR33630将变得非常热。 如果它们不消耗大量功率、则可以通过在散热焊盘与 PGND 之间进行小连接来实现良好的电气性能和轻松可焊性。

    小型连接会将 AGND 连接到接地层、从而允许器件运行。 保持较小的连接可确保仍可根据客户的要求轻松焊接。

    Sam