This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输入为短路电流。

Guru**** 2551140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829812/tps2121-the-inputs-are-short-current

器件型号:TPS2121

降级:

请帮助您检查以下原理图和测试过程、如下所示:

输出侧无负载、如果 IN1和 IN2是独立输入、则输出正常、电流约为10mA。

但是、如果 IN1和 IN2同时上电以进行 自动切换。  输入为短路电流。

请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问 E2E 论坛。

    在提供一些建议之前、我想问几个有关您所遇到的行为的问题。

    • 您可以说、当两个输入同时打开时、输入为短路电流。 您能解释一下这种行为的一些细节吗?
    • 当两个输入都打开时、输出端是否有电压? 该电压是否与 IN1相同?
    • 您看到了什么电流值?
    • 您是否尝试过使用负载对其进行测试?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    我们在一段时间内没有收到您的回复。 我将此主题标记为"TI 认为已解决"、假设您能够找到解决您的问题的解决方案。 如果您不相信这种情况、请回复此主题、我们将继续进行调试。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius