请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 降级:
请帮助您检查以下原理图和测试过程、如下所示:
输出侧无负载、如果 IN1和 IN2是独立输入、则输出正常、电流约为10mA。
但是、如果 IN1和 IN2同时上电以进行 自动切换。 输入为短路电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级:
请帮助您检查以下原理图和测试过程、如下所示:
输出侧无负载、如果 IN1和 IN2是独立输入、则输出正常、电流约为10mA。
但是、如果 IN1和 IN2同时上电以进行 自动切换。 输入为短路电流。