主题中讨论的其他器件:LMR36015
您好!
400kHz 稳压器在开关节点上出现过冲问题。
2100kHz 稳压器具有更好的稳压行为、但还有另一个问题、封装变得非常热。 请参阅两次测量的附件。
输入/输出电容的增加和线圈电感的去折痕不会产生过冲影响。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
400kHz 稳压器在开关节点上出现过冲问题。
2100kHz 稳压器具有更好的稳压行为、但还有另一个问题、封装变得非常热。 请参阅两次测量的附件。
输入/输出电容的增加和线圈电感的去折痕不会产生过冲影响。
以下参数对上述说明有效:VIN 28、5VDC、Vout 6VDC。 负载约为100mA。
------------------------------------------
下面的另一个电路测量显示了高得多的过冲、这里是 Vin=28、5V、Vout=12VDC。
LMR36015、2100kHz:
LMR36015、400kHz:
为什么这看起来像振荡电路? 此突发似乎是在稳压器空闲状态期间使用的(请参阅数据表)。 对吧?
但是、最佳的运行行为是什么? 为应用的标称负载设计电路、以便不应测量突发或无关紧要?
您好、Ambreesh、
感谢您的澄清!
对于我们的 ECU、我们必须通过 EMI 汽车 CISPR25 5类测试。 因此、我必须设计稳压器的低 EMI 发射行为、我们有三个稳压器板载。
关于此空闲状态、最好的稳压器配置是什么-尽可能少、或者这一点无关紧要? 我是说、如果我增大线圈电感、即使在300-400mA 等轻负载下也不会测量空闲状态。 什么是良好做法?
此致、Eugen