主题中讨论的其他器件: TPS7A47、 LM317、 TPS7A33
您能否评估以下配置并告诉我这是否起作用?
我需要用于音频电路的清洁+/-30V 双轨电源。 我有两个非稳压40V 电压轨可用。 这些电源轨为多个模块的系统供电、每个模块都有自己的负载点调节。 在下图中、+/-OUT1为第一个模块供电、+/-OUT2为第二个模块供电。 系统中的所有模块都应共用接地和机箱。 RAIL1和 RAIL2是两个模块的常见电源线。 此配置是否起作用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否评估以下配置并告诉我这是否起作用?
我需要用于音频电路的清洁+/-30V 双轨电源。 我有两个非稳压40V 电压轨可用。 这些电源轨为多个模块的系统供电、每个模块都有自己的负载点调节。 在下图中、+/-OUT1为第一个模块供电、+/-OUT2为第二个模块供电。 系统中的所有模块都应共用接地和机箱。 RAIL1和 RAIL2是两个模块的常见电源线。 此配置是否起作用?
您好!
电源轨1应该正常。
电源轨2、TPS54160输出是否会相对于 GND 机箱产生负电压?
如果是、您可能需要使用负 LDO、例如 TPS7A47
http://www.ti.com/product/TPS7A33
谢谢
-Arief
John、
这正是我关心的问题。 但是、"负" TPS54160实际上会"看到"这种类型的连接中的全70V 差分电压吗? 在我看来 、较低的 TPS54160应该会将 same10V 差分电压视为顶部的电压、对吧?
Arief、
感谢您的建议。 我知道 TPS7A33芯片。 我很好奇 TPS4A47是否能在这种配置下工作(例如、LM317采用相同的设置、但采用线性 PSU)。
您好 Ilya、
我相信 John 是正确的、当您从40V 转换到-30V 时、您会看到总共70V、因为 IC 将看到总共70V。
就 LDO 的配置而言、我会使用负 LDO、因为在内部它们设计为在负电压下工作、并且它们的特征是转换负电压。
也许此帖子会有所帮助
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/772363/2858562
谢谢
-Arief