This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:此双轨配置是否起作用&放大器;

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS7A47, LM317, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828382/tps54160-will-this-dual-rail-configuration-work

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: TPS7A47LM317TPS7A33

您能否评估以下配置并告诉我这是否起作用?

我需要用于音频电路的清洁+/-30V 双轨电源。 我有两个非稳压40V 电压轨可用。 这些电源轨为多个模块的系统供电、每个模块都有自己的负载点调节。 在下图中、+/-OUT1为第一个模块供电、+/-OUT2为第二个模块供电。 系统中的所有模块都应共用接地和机箱。 RAIL1和 RAIL2是两个模块的常见电源线。 此配置是否起作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源轨1应该正常。  

    电源轨2、TPS54160输出是否会相对于 GND 机箱产生负电压?

    如果是、您可能需要使用负 LDO、例如 TPS7A47

    http://www.ti.com/product/TPS7A33

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya 和 Arief、

    仅供参考、40V 输入和-30V 输出可产生70V 差分电压。  TPS54160的额定电压为60V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这正是我关心的问题。 但是、"负" TPS54160实际上会"看到"这种类型的连接中的全70V 差分电压吗? 在我看来 、较低的 TPS54160应该会将 same10V 差分电压视为顶部的电压、对吧?

    Arief、

    感谢您的建议。 我知道 TPS7A33芯片。 我很好奇 TPS4A47是否能在这种配置下工作(例如、LM317采用相同的设置、但采用线性 PSU)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我相信 John 是正确的、当您从40V 转换到-30V 时、您会看到总共70V、因为 IC 将看到总共70V。  

    就 LDO 的配置而言、我会使用负 LDO、因为在内部它们设计为在负电压下工作、并且它们的特征是转换负电压。

    也许此帖子会有所帮助

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/772363/2858562

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    感谢您解释线性稳压器连接之间的细微差异。 然后、我将使用 TPS7A33。

    但是、在输入电压源浮动的情况下、我仍然无法确定 TPS54160将如何看到70V 电压(请参阅随附的示例原理图)。 如果以接地引脚为基准测量 Vin、则如图所示连接时最大值应为45V。 我不打算构建逆变器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这取决于您在哪里参考40V 输入。  

    如果您的40V 输入以接地 GND 为基准、则 IC 将在 VIN 引脚和其 GND 引脚之间看到 VIN + VOUT、即70V。  

    如果相对于 IC 的 GND 引脚、您的输入为40V、那么是的、IC 将在 VIN 引脚与其 GND 引脚之间看到40V 的电压。  

    我希望这能回答你的问题  

    谢谢

    -Arief