This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:当 EN 被驱动为低电平(有意禁用)时、FLT*(FAULT)输出的行为

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784268/tps2595-flt-fault-output-behave-when-en-is-driven-low-intentionally-disabled

器件型号:TPS2595

您好!

 对于 TPS259571DSG、当 EN 被驱动为低电平(有意禁用)时、FLT*(FAULT)输出的行为是怎样的?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    当器件被禁用时、FLTb 引脚将在内部被拉低。