This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:SEPIC 转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829972/lm3478-sepic-converter

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM34936

是否可以使用 lm3478制作120W Sepic 转换器?  

输入为10-15V、输出为12v 10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    答案是肯定的、是可能的。   正如您提到的、Sepic 最适合不大于50W 的应用。  但是 、根据您更关心的内容、它的功率可能超过50W。

    对于120W 应用、更好的选择是 LM34936四开关降压/升压:实现更高的效率。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复 、我将介绍用于 SEPIC 转换器的 LM34936。

    我使用 LM3478无负载的升压电路工作正常、但当我对其施加负载时、我发现脉冲跳跃和压降。 您能不能向我推荐我在这里出错了吗?

    升压输入 为10V 至15V、输出为24V 3A、

    第一幅图中的漏源脉冲切换负载、第二幅图中的负载

       

    谢谢、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您可能会遇到布局问题、该问题会有很多噪声影响 IC 运行、或者您选择了错误的组件、或者同时选择了这两种组件。  请遵循数据表设计指南、确保您的组件选择符合约束方程、并参考布局指南以确保 PCB 设计正确。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢您的回复、我用更大的电容值替换了电流感应引脚的电容器、现在工作正常。

    可能是电流感应引脚发出的噪声。

    我是 PCB 设计的初学者、因此我必须学习大量知识。

    谢谢、

    Pradeep