This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631:时序问题

Guru**** 2502675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783074/tps65631-timing-issue

器件型号:TPS65631

您好!

客户遇到了 TPS65633BK 的时序问题、我们是否必须等待 tINIT + tVO2 (SCP)的时间、然后才能开始数字化

编程过程? 由于总时间大于10ms,因此每个编程过程都不方便。

 

如果我们在 tINIT 之后开始数字编程会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年3月20日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、
    如果需要、可在 Tinit 之后开始编程、但在 Tinit+Tvo2 (scp)经过之前、ELVSS 不会开始斜升至-4V。
    对于 ELVSS、如果对-4V 默认值以外的其他值进行编程、器件将首先斜升至-4V、然后开始斜升至新编程的值。 因此、实际上、它几乎与在 Tinit+Tvo2 (scp)经过之后开始编程相同。
    我希望这能解答您的疑问。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复! 那么、如果编程过程在 Tinit+Tvo2 (scp)之前和 Tinit 之后、编程过程可以在 Tinit+Tvo2 (scp)之后开始? 此操作与编程之间的区别是在 Tinit+Tvo2 (scp)已经过去之后开始 的、此操作是否节省了编程过程时间? 对吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    编程可以在 Tinit 之后开始、但在 Tinit+Tvo2 (scp)时间结束后才会生效。 在初始化之后(但在 Tvo2 (scp)之前)通过编程可节省的唯一时间是编程时间、也就是说、假定使用典型的20us 脉冲周期、50个脉冲将大约为1ms。 因此、客户通常会在 Tinit+Tvo2 (scp)通过编程后节省不到1ms 的时间。

    要更直接地回答您的问题:
    ------------------------------------
    此操作与编程之间的区别是在 Tinit+Tvo2 (scp)已经过去之后开始的、此操作是否节省了编程过程时间? 对吗?
    ------------------------------------

    是的、没错。

    此致、
    辽卡特