请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65631 您好!
客户遇到了 TPS65633BK 的时序问题、我们是否必须等待 tINIT + tVO2 (SCP)的时间、然后才能开始数字化
编程过程? 由于总时间大于10ms,因此每个编程过程都不方便。
如果我们在 tINIT 之后开始数字编程会怎样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户遇到了 TPS65633BK 的时序问题、我们是否必须等待 tINIT + tVO2 (SCP)的时间、然后才能开始数字化
编程过程? 由于总时间大于10ms,因此每个编程过程都不方便。
如果我们在 tINIT 之后开始数字编程会怎样?