主题中讨论的其他器件: LM5170
您好!
SYNCOUT 下拉电阻器值是否正好需要10kohm?
当断路器功能被禁用时、我们需要在 SYNCOUT 上拉低10千欧到 GND。 当四相运行时、SYNCOUT 连接另一个 LM5170-Q1的 SYNCIN。 SYCIN 引脚具有100k Ω 的内部电阻器。 在这种情况下、SYNCOUT 下拉电阻器值将变为大约9k Ω。
当下拉电阻值为9k Ω 时、是否启用了断路器功能?
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SYNCOUT 下拉电阻器值是否正好需要10kohm?
当断路器功能被禁用时、我们需要在 SYNCOUT 上拉低10千欧到 GND。 当四相运行时、SYNCOUT 连接另一个 LM5170-Q1的 SYNCIN。 SYCIN 引脚具有100k Ω 的内部电阻器。 在这种情况下、SYNCOUT 下拉电阻器值将变为大约9k Ω。
当下拉电阻值为9k Ω 时、是否启用了断路器功能?
此致、
渡边俊弘
您好、Watanabe-San、
我们能否通过电子邮件继续讨论并在此处关闭主题? 正如我在电子邮件前面提到的、UVLO 引脚是高阻抗引脚、在电路启用之前为无源引脚、因此它不会主动钳制电压。 一旦电路被启用(UVLO>2.5V)、一个内部25uA 电流源被打开来产生滞后。 在您的测试中、UVLO 引脚在1.4V 时保持低电平不是由 LM5170引起的、而是由您的外部电路引起的。 1.4V 只是结果。
谢谢、
Youhao