请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2985A 您好!
我正在为由 LP2985A-25DBVR 供电的负载设计过压保护电路。 可施加到 Vout 引脚且不会损坏器件的绝对最大电压是多少? 数据表中的输入电压为16V、输出电压为9V。 但我感到困惑的是,数据表也适用于输出电压为10V 的 LP2985-10DBVR。
或采用不同的方法:如果输入电压(16V)短接至输出引脚、器件是否会断开?
谢谢、此致、
Alen Barisic