This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:可施加到 Vout 引脚的最大电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826994/lp2985a-maximum-voltage-that-can-be-applied-to-the-vout-pin

器件型号:LP2985A

您好!

我正在为由 LP2985A-25DBVR 供电的负载设计过压保护电路。 可施加到 Vout 引脚且不会损坏器件的绝对最大电压是多少? 数据表中的输入电压为16V、输出电压为9V。 但我感到困惑的是,数据表也适用于输出电压为10V 的 LP2985-10DBVR。

或采用不同的方法:如果输入电压(16V)短接至输出引脚、器件是否会断开?

谢谢、此致、

Alen Barisic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    正如您指出的、这似乎是一个拼写错误。 请给我们一些时间来调查此号码。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

     很抱歉耽误你的时间。 我们确认数据表中的 OUT 引脚绝对最大值不正确。 它应该至少为10V。 我们的设计人员正在查看设计原理图、以检查此引脚的正确绝对最大值。 我在获得该信息后将更新论坛。

    如果输出引脚绝对最大值小于16V、则在输入电压为16V 时短接至 VIN 可能会损坏该引脚。  

    此致、

    Chibto

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

     我们的设计人员确认 Vout 引脚的绝对最大电压为16V (不是9V)。 我们将在不久的将来更正数据表。

    此致、

    Chibto