请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 我不理解该 IC 的 SLUC664设计计算器电子表格中的几个数据输入:
- "输入电压 BUR、VINPUT_BUR"应该使用什么? 第7.3.1节中的数据表没有说明 BUR 电压应该是多少、它只说在进入 ABM 的"高压线路"时负载为50%- 60%。
- "低压线路输入电压 VIN_LOW_"与欠压/欠压电压有何不同? 相对于欠压/欠压电压、VIN_LOW 应该使用什么?
- "变压器寄生电容"是初级侧的电容还是初级侧绕组间的电容、介于 pri 和 sec 之间?
感谢您的任何帮助、
Gerrit